欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

使用气缸的多段定位方法

  • 2022.07.04 16:50:12
  • 米思米
  • 5133

 气缸是通过利用电磁阀控制供气状态而产生驱动力。向电磁阀供应压缩空气的时机和压力值可以通过序列程序控制,从而可以控制气缸的推力方向、停止位置、驱动速度等。在此,对使用气缸实现的多段定位与推力控制进行解说。

定位控制示例

 有一种多位置气缸(【图1】),具有两个气缸串联连接的结构。这种气缸可实现2位置定位、控制,以及增大推力的驱动控制。

使用气缸的多段定位方法

(a)2位置的定位方法


 通过改变3个供气口的供气压力,可以进行2个位置的定位。

使用气缸的多段定位方法

(b)获得大推力的使用方法


 通过从两个供气口提供压缩空气,可以使用2倍的推力。

使用气缸的多段定位方法

 双作用型气缸的类型包括双杆型、多位置型、双动型、耐横向载荷型、长行程型等。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities